This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:LM76005高输入电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM70840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385928/lm76005-lm76005-high-vin

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LM70840

工具与软件:

如果我要将58V 转换为10V、4A、Vin 会高达59.5V、但绝不会达到60V、  

请帮助评估 LM76005是否能够承受该高输入电压、数据表显示65V 是绝对最大额定值。  

如果无法满足他的要求、请推荐一个器件。 谢谢。  

Alex