请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005 主题中讨论的其他器件: LM70840
工具与软件:
如果我要将58V 转换为10V、4A、Vin 会高达59.5V、但绝不会达到60V、
请帮助评估 LM76005是否能够承受该高输入电压、数据表显示65V 是绝对最大额定值。
如果无法满足他的要求、请推荐一个器件。 谢谢。
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请试用 LM70840 80V/4A 转换器、以增大输入电压裕量(以及提高效率)。