请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
当前我的"电池"(当前已连接电源)显示0%
1)我如何将电荷重置为类似于90%的 sometching arbitray?
2)我正在尝试配置中断。 在我的读取 soc delta = 0中、表示 RSOC 中断已关闭。 尽管我在 bqstudio 上设置 SOC Delta = 0、写入、然后在我复位时恢复为1。 没有看到中断清除。 如何通过 GUI 将其关闭?
进一步实验后、GUI 上的 soc 增量不会粘滞。 看起来无法写入闪存。 因此、您无法禁用它。
我能够使用我自己的代码手动写入闪存并禁用它。 这是我可以禁用中断的唯一方法。
同样、IO 配置也不会显示为粘滞...
嗯……实际上可能低于闪存写入电压……