This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561 soc Δ 中断始终有效

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385640/bq27z561-bq27z561-soc-delta-interrupt-always-active

器件型号:BQ27Z561
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

当前我的"电池"(当前已连接电源)显示0%

1)我如何将电荷重置为类似于90%的 sometching arbitray?



2)我正在尝试配置中断。 在我的读取 soc delta = 0中、表示 RSOC 中断已关闭。 尽管我在 bqstudio 上设置 SOC Delta = 0、写入、然后在我复位时恢复为1。 没有看到中断清除。 如何通过 GUI 将其关闭?

进一步实验后、GUI 上的 soc 增量不会粘滞。 看起来无法写入闪存。 因此、您无法禁用它。

我能够使用我自己的代码手动写入闪存并禁用它。 这是我可以禁用中断的唯一方法。

同样、IO 配置也不会显示为粘滞...


嗯……实际上可能低于闪存写入电压……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    有。 如果电压低于闪存写入电压、则对数据 闪存的更改将不会写入。

    此致、

    Nick