主题中讨论的其他器件:UCD9224
工具与软件:
您好! 我购买了该评估模块和 USB 接口。 评估模块似乎工作正常。 我现在想创建一个具有不同电压的新设计。 是否有一些文档可以帮助我完成这一过程。 谢谢- Anand
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好! 我购买了该评估模块和 USB 接口。 评估模块似乎工作正常。 我现在想创建一个具有不同电压的新设计。 是否有一些文档可以帮助我完成这一过程。 谢谢- Anand
你(们)好
请参阅这两个文档
https://www.ti.com/lit/pdf/sluu490
https://www.ti.com/lit/pdf/sluu443
此致
Yihe
e2e.ti.com/.../UCD9224-_4000_-PMBus-Address-104d-Project0701a.xml
大家好、Anand、
在输出端测量的电压为2V 和2.25V、但电压设置为0.9V 和1V、VOUT_MAX 限制为1.6V。 请参阅 UCD9224系统控制器 文档、了解如何调整输出电压(第15页)以及正确设置分压器(第17页、电压感测滤波)。
此致
Anne NGO