This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224EVM-464:UCD9224EVM-464

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379866/ucd9224evm-464-ucd9224evm-464

器件型号:UCD9224EVM-464
主题中讨论的其他器件:UCD9224

工具与软件:

您好! 我购买了该评估模块和 USB 接口。 评估模块似乎工作正常。 我现在想创建一个具有不同电压的新设计。 是否有一些文档可以帮助我完成这一过程。 谢谢- Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我正在查看旧文档,或者有一个更新的文件,我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅这两个文档

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu490 

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu443 

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述两个文档与我下载的最新数字融合软件不匹配。 我已经能够进行更改、但这是通过按足够的按钮来获得我想要的结果。 最好有一些文档:

    (1)匹配最新的 Digital Fusion 软件。

    (2)引导您完成配置或修改新系统的简单步骤。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Fusion GUI 上有一些更改

    旧版 GUI 曾经以器件为中心、但新版 GUI 以系统为中心。

    但从系统进入器件 GUI 级别后、设置非常相似

    目前我们还没有有关新 GUI 的新文档。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始针对1.0VDC 和0.9VDC 的新设计。 输出电压为2.00VDc 和2.25VDC。 GUI 显示其编程为1.0VDC 和0.9VDC、监控器会反映这种情况、但实际电压不同。 我应在"Configure"中的哪个位置查看我的错误。 谢谢 Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否将分频器或增益设置为2倍? 请共享您的 GUI 配置文件和 sch 文件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有设置该参数、是软件实现的。 原理图有直线反馈、无分频器。 如何共享文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 Fusion GUI、请点击"File menu -> Save Project as"保存为.xml 文件。 然后在此线程中插入该文件。

    此致

    Anne NGO

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是.xml ,也有一个系统文件,但我没有附加它。

    UCD9224 @ PMBus 地址104d Project0701a.xml
    294 KB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anand、  

    您提供的链接无效。 请提供项目文件的有效链接。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD9224-_4000_-PMBus-Address-104d-Project0701a.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anand、

    在输出端测量的电压为2V 和2.25V、但电压设置为0.9V 和1V、VOUT_MAX 限制为1.6V。 请参阅 UCD9224系统控制器 文档、了解如何调整输出电压(第15页)以及正确设置分压器(第17页、电压感测滤波)。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我想、当我配置并转到设计部分时、软件会处理所有设计方面的问题、例如电容器、电阻器和补偿等

    我缺少什么吗?

    谢谢!

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anand、

    GUI 根据用户的输入进行计算。 "标称电压"输入为0.9V 、其中测量值为2V。   有关更多详细信息、请参阅"使用 UCD92XX 负载点控制器"。 文档中的第6.3节(设计->器件同步) 指出、GUI 不会更新 Vout_cal_offset 和 Vout_cal_monitor。 执行 Vout 校准时应调整这些寄存器。

      

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置器件校准? "Tools"(工具)菜单不显示"Calibrate Device"(校准设备)命令。

    以下是我正在采取的步骤:

    配置器件:我设置所需的电压。

    设计:我添加相同的电压、让 GUI 处理所有这些以及原理图等

    我不知道是什么东西,我不知道是什么东西。

    谢谢!

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anand、

    Fusion GUI 不支持器件校准。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在 Fusion GUI 上进行设计之后、重置增益/调节等的过程是什么。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手动更改了 Vin 和 Vout 的比例、这一个现在看起来效果不错。 我现在可以获得所需的 Vout。 我会再调整一些并更新。

    此致、

    Anand