工具与软件:
我希望使用 UC2844实现关断技术。
我想使用外部电路来实现锁存器、但数据表未提供太多信息、因此很难实现。
我对每个电阻器的选择标准和工作原理很好奇。
谢谢你。 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您所展示的关断技术可在控制器保持完全偏置的同时关断 PWM 输出(VREF 仍在调节)。 实现这一点的两种方法是将 CS 拉至高电平(高于1V 阈值)或将 COMP 拉至低电平(低于 GND)。
哪种方法更适合取决于您可使用什么信号来触发关断操作。 所示的 CS 方法更为复杂、涉及 SCR。 选择这些电阻器是为了提供使 SCR 保持锁存状态所需的最小保持电流(SCR 数据表中将显示详细信息)。 我更喜欢使用 COMP 方法、甚至可以考虑使用一个简单的逻辑电平 MOSFET 作为下拉器件。
Steve