This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:关断技术

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385040/uc2844-shutdown-technique

器件型号:UC2844

工具与软件:

我希望使用 UC2844实现关断技术。

我想使用外部电路来实现锁存器、但数据表未提供太多信息、因此很难实现。

我对每个电阻器的选择标准和工作原理很好奇。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    上图是我提到的关断材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所展示的关断技术可在控制器保持完全偏置的同时关断 PWM 输出(VREF 仍在调节)。 实现这一点的两种方法是将 CS 拉至高电平(高于1V 阈值)或将 COMP 拉至低电平(低于 GND)。

    哪种方法更适合取决于您可使用什么信号来触发关断操作。 所示的 CS 方法更为复杂、涉及 SCR。 选择这些电阻器是为了提供使 SCR 保持锁存状态所需的最小保持电流(SCR 数据表中将显示详细信息)。 我更喜欢使用 COMP 方法、甚至可以考虑使用一个简单的逻辑电平 MOSFET 作为下拉器件。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我从您的回答中了解关断条件。

    现在、我要使用上图中所示的方法。 如何应用或连接图中标有黄色圆圈的关断信号?

    我不确定具体连接到何处、我很难理解如何实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用一个逻辑电平 N 沟道 MOSFET、其额定 VDS > 10V、VGS = 5V。 MOSFET 不会进行开关、只有在需要关断控制器时才会激活。 当您需要关断控制器时、向 MOSFET VGS 施加5V (或3.3V)关断信号。 关断 μC 可能来自 μ C 或任何数字逻辑。 这是一个非常简单的电路设计、您可以决定/分配想要关断的条件。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    数字逻辑是否意味着我需要设计单独的电路、以便在发生过流时施加5V 电压?

    我目前只能使用模拟元件来配置电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、您可以使用数字或模拟方法来向 MOSFET 的栅极施加+5V 电压、从而将 COMP 短接至 GND。