This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:IC 发热问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384772/tps548a29-ic-heat-issue

器件型号:TPS548A29

工具与软件:

当输入12V 和输出4.5V/7.2A 时、TPS548A29 IC 的温度非常高

您有什么建议或改进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春明:  

    首先、我想说 AGND 和 PGND 应单独接地、并且应在内层上的单个点处连接。  

    MODE、TRIP 和 EN 应连接至 AGND。 输出电流为7.2A 时、建议使用6.65k 的 Rtrip、以在约9.5A 下实现更高的过流限制。此设计需要 pF 的 Cff。  

    在温度方面、多高的温度是非常高的温度? 根据数据表、热感图像显示 IC 达到68摄氏度  

    布局是改善热性能的重要因素、此处提供了有关布局如何改善热性能的应用手册。 拥有更多的层、更大的平面、更多的过孔可以改善散热。  

    高功率密度降压转换器的热性能优化

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    如下图所示、IC 的温度高于80℃。

    是否应  使用磁珠连接 AGND 和 PGND? 原理图、布局如下图所示。 你有什么建议吗?

    谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春明:  

    AGND 和 PGND 可以使用网带通过较大 PGND 和 AGND 覆铜在内层上的单个点进行连接。 建议遵循数据表中的布局建议和指南。 我看到的一件事是、如果尺寸不受限制、则在元件之间留出更大的间距、一个例子是输出电容器几乎接触到输入电容器。  

      

    此致!

    Ryan