工具与软件:
当输入12V 和输出4.5V/7.2A 时、TPS548A29 IC 的温度非常高
您有什么建议或改进吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的春明:
首先、我想说 AGND 和 PGND 应单独接地、并且应在内层上的单个点处连接。
MODE、TRIP 和 EN 应连接至 AGND。 输出电流为7.2A 时、建议使用6.65k 的 Rtrip、以在约9.5A 下实现更高的过流限制。此设计需要 pF 的 Cff。
在温度方面、多高的温度是非常高的温度? 根据数据表、热感图像显示 IC 达到68摄氏度
布局是改善热性能的重要因素、此处提供了有关布局如何改善热性能的应用手册。 拥有更多的层、更大的平面、更多的过孔可以改善散热。
此致!
Ryan