This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:SoC 始终为100%

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385746/bq27441-g1-soc-always-at-100

器件型号:BQ27441-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ27441-G1A 来管理这种电池:56456 302 012.

电池特性:

  • 额定容量:2400mA 454.
  • 标称电压为3.7V
  • 瓦时率:8.9Wh
  • 最大值 充电电压:4.2V
  • 最大值 连续放电电流:2000 mA
  • 建议的 Chareg 切断: 23mA

我通过 I2C 接口与 BQ27441通过 STM32微控制器进行通信、我 没有任何问题。

我的问题是 、μ µControler 对于 SOC 始终读数为100%、而 我将电池电量设置为40% 或70%。

 使用 BQ27410读取旧电子产品的实际电池 SOC。

µC 初始化 BQ、μ C 需要写入几个参数:Design Capacity (2400)、Design Energy (8900)、Terminate Voltage (3200)、Hibernate _I (21)、Hibernate _V (3000)。

在读取 SOC 之前、我会读取 RemainingCapacityUnfiltered 和  电容、无滤波 . 两者相等、SOC 为100%。

读取 Voltage、AverageCurrent 和 AveragePower 会进行校正。

我的问题是 BQ 是如何计算的  RemainingCapacityUnfiltered  和  电容、无滤波 然后是 SOC?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否获得 ChemID 匹配?

    您是否完成了学习周期?

    本文档解答了您的问题。

    Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现(修订版 A)

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    1.当我读取 ChemID 时, BQ 返回0x0000, Device_Type 也是如此, FW_Version ...
      但 温度、电压和电流 具有良好的值。
      要读取 Control()寄存器、它是否必须处于密封或解封位置?

    2.我会阅读文档,但我相信默认情况下 BQ 可以在没有学习周期的情况下返回 SOC。
      我正在阅读文档、我会向您提供反馈。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是、该器件需要解封。 在获得准确的 SOC 读数之前、您需要使用 GPCchem 工具获取 chemID 匹配。

    2) 2)为了使电量计返回有效的 SOC 读数、您需要校准电量计、请使用 GPCCHEM 工具并完成学习周期。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.好的,明天早上我将尝试在读取 ChemID 或其他寄存器之前解封测量仪表。

    2.我们是否同意即使测量仪表没有执行完整的学习循环,也不应该100%返回 SOC ?

    在我的应用中、我不需要高精度。

    sluac9 Saïd : 适用于多种电池类型和应用,预定义的标准化学成分
    bq27441-G1A 或 bq27441-G1B 电量监测计中提供的配置文件足以与电量监测计匹配
    挑战

    此致。

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是错的、该电量计已经对化学物质进行了预编程、因此不需要 GPCCHEM 工具。

    但是、需要在接收到准确的 SOC 读数之前完成学习周期。

    您是否已按照链接文档第4章所述配置电量监测计。   《bq27441-G1快速入门指南》(TI.com)

    此致、

    Evan