Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ27441-G1A 来管理这种电池:56456 302 012.
电池特性:
- 额定容量:2400mA 454.
- 标称电压为3.7V
- 瓦时率:8.9Wh
- 最大值 充电电压:4.2V
- 最大值 连续放电电流:2000 mA
- 建议的 Chareg 切断: 23mA
我通过 I2C 接口与 BQ27441通过 STM32微控制器进行通信、我 没有任何问题。
我的问题是 、μ µControler 对于 SOC 始终读数为100%、而 我将电池电量设置为40% 或70%。
使用 BQ27410读取旧电子产品的实际电池 SOC。
µC 初始化 BQ、μ C 需要写入几个参数:Design Capacity (2400)、Design Energy (8900)、Terminate Voltage (3200)、Hibernate _I (21)、Hibernate _V (3000)。
在读取 SOC 之前、我会读取 RemainingCapacityUnfiltered 和 满 电容、无滤波 . 两者相等、SOC 为100%。
读取 Voltage、AverageCurrent 和 AveragePower 会进行校正。
我的问题是 BQ 是如何计算的 RemainingCapacityUnfiltered 和 满 电容、无滤波 然后是 SOC?