This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:VDQ=0

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386011/bq27220-vdq-0

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

工具与软件:

您好、先生、

我有一个2节3.6-4.2V 锂电池并联电源手持设备,出于某种原因设置3.74V 低功耗关机,现在应用 BQ27220测量电池电量,测试发现没有办法学习电量和更新,测试电压达到 EDV2阈值后, VDQ=0 ,即合格放电尚未完成,请询问我是否有以下配置的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何设置 EDV2和 CEDV 参数? 您是否具有从完整(VDQ = 1)到 VDQ 变为0的寄存器日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我使用电池制造商提供的 DOD 曲线直接更改参数、是否需要使用 CEDV 工具来模拟电池充电和放电数据?

    是否   必须    使用  GPCCEDV 工具采集 CEDV 曲线?

    当 VDQ=1时 CEDV 工具是否会生成相应的电池数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何使用数据表中的信息生成 CEDV 系数?

    GPCCEDV 使用六个日志文件进行分析并生成这些参数。