Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
工具与软件:
您好、先生、
我有一个2节3.6-4.2V 锂电池并联电源手持设备,出于某种原因设置3.74V 低功耗关机,现在应用 BQ27220测量电池电量,测试发现没有办法学习电量和更新,测试电压达到 EDV2阈值后, VDQ=0 ,即合格放电尚未完成,请询问我是否有以下配置的问题: