请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL7733B 工具与软件:
您好!
使用 TL7733B 时出现问题、我们针对 td = 2.6ms 描述了此问题。 参见上面的示意图。
但是、当我们在 DSO 上测量延迟(td)时、我们大约达到1.8ms。
我们将正阈值电压(VIT +)视为3V、以开始测量延迟。 请参阅下图。
您能否告诉我们 计算值(2.6ms)和捕获值(1.8ms)为什么存在差异?
我们是否以正确的方式进行测量?