This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7733B:TL7733B 在设计延时时间和测量延时时间方面的偏差

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7733B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379798/tl7733b-tl7733b-deviation-in-designed-time-delay-and-measured-time-delay

器件型号:TL7733B

工具与软件:

您好!

使用 TL7733B 时出现问题、我们针对 td = 2.6ms 描述了此问题。 参见上面的示意图。

但是、当我们在 DSO 上测量延迟(td)时、我们大约达到1.8ms。  

我们将正阈值电压(VIT +)视为3V、以开始测量延迟。 请参阅下图。

您能否告诉我们 计算值(2.6ms)和捕获值(1.8ms)为什么存在差异?

我们是否以正确的方式进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能否分享一下原理图。 另外、您使用的电容器的类型和容差是多少?

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    请参阅以下原理图:

    C6是 容差为±10%的陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您是否测试过使用0欧姆电阻器更改 R120?  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    是的、我们尝试使用0欧姆、延迟时间没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    器件的环境温度是多少?

    另外、C6电容器与 CT 引脚的接近程度如何?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    环境温度约为25至28度、对于 C6、我们按照布局指南将其关闭至 CT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我将根据您的配置运行一些基准测试。 我将在星期一为您提供更新。

    Jesse