请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 主题中讨论的其他器件:DRA821U
工具与软件:
尊敬的团队:
PMIC 数据表建议 应将 nINT 引脚拉至 VCCA、在本例中为5V。 但它连接到1.8V 电平的 DRA821U 处理器 EXTINTN 引脚。 由于此 nINT 引脚是开漏引脚、我可以将其拉至1.8V、而不是 VCCA (5V)。 这种违规行为是否可接受。

此致、
Kaushal