This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:nINT 引脚上拉电平

Guru**** 2586555 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386774/tps6594-q1-nint-pin-pull-up-level

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821U

工具与软件:

尊敬的团队:

PMIC 数据表建议 应将 nINT 引脚拉至 VCCA、在本例中为5V。 但它连接到1.8V 电平的 DRA821U 处理器 EXTINTN 引脚。 由于此  nINT 引脚是开漏引脚、我可以将其拉至1.8V、而不是 VCCA (5V)。 这种违规行为是否可接受。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushal、

    是的,这是允许的,建议*是在绝对限制高达6V,而我们不建议它接近低于这是可以的。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉