Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2623 主题中讨论的其他器件:TPS61099、TPS61299
工具与软件:
您好!
我正在为新的应用寻找一个直流/直流升压转换器。 您能否推荐适用的选项? 谢谢你。
DC-DC 升压转换器
- 低成本
- ‘电压范围:1.5V 至3.3V (2 μ A AA 碱性电池)
- VOUT:3.3V
- Iq (typ):空载时<= 30uA。 空闲负载可能约为100uA 或更低、我们不希望在此方面占用我们的电池寿命预算的很大一部分。
- Iout (peak):200mA (用于短脉冲)
- Iout (平均值):20mA (最大值、持续)
- 低输出噪声/纹波:该器件将用于为模拟测量电路供电。
Eau: 5000/年
作为替代方案、如果需要提高噪声性能、我们也会考虑使用~3.7V 直流/直流转换器和 LDO。