This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:DC-DC 升压转换器选择

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386483/lm2623-dc-dc-boost-converter-selection

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件:TPS61099、TPS61299

工具与软件:

您好!

我正在为新的应用寻找一个直流/直流升压转换器。 您能否推荐适用的选项? 谢谢你。

DC-DC 升压转换器

  • 低成本
  • ‘电压范围:1.5V 至3.3V (2 μ A AA 碱性电池)
  • VOUT:3.3V
  • Iq (typ):空载时<= 30uA。 空闲负载可能约为100uA 或更低、我们不希望在此方面占用我们的电池寿命预算的很大一部分。
  • Iout (peak):200mA (用于短脉冲)
  • Iout (平均值):20mA (最大值、持续)
  • 低输出噪声/纹波:该器件将用于为模拟测量电路供电。

Eau: 5000/年

作为替代方案、如果需要提高噪声性能、我们也会考虑使用~3.7V 直流/直流转换器和 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们建议使用 TPS61299或 TPS61099。

    TPS61299具有更低的电压纹波和更低的 Iq、但成本更高。 TPS61099的性能比 TPS61299更差、但成本更低。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议、我将对其进行评估。