This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59:澄清了控制环路行为

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C59, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384131/ucc28c59-clarification-about-control-loop-behavior

器件型号:UCC28C59
Thread 中讨论的其他器件: UCC2897A

工具与软件:

您好!

我们将 UCC28C59用于 Simetrix 上的60W 正向转换器。

有关此参考的一些问题或说明:

 -根据数据表表的表7.1 ,要获得100kHz 的开关频率,我们需要设置 Rt = 3.05kR 和 CT = 2.2nF。 对吗?

 -我们遇到输出引脚上的一些问题,控制回路进行一次两次更新(参见随附的屏蔽),第一个脉冲处于其最大值,第二个脉冲处于最小值。

我们怀疑这可能是由于极点和零点位置错误而导致的。 您有没有一些应用手册来设置补偿器值(我们根据 slva662计算补偿器值)。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UCC28C59 Fsw = fosc /2、要获得 fsw = 100kHz、fosc 需要为= 200kHz、因此 Rt = 3.05k Ω、并且 CT = 2.2nF 是正确的、才能获得此值。

    2. CS 波形中的波形是 CCM 运行的、需要添加电流斜率补偿、进行微调才能解析掉更宽、更窄、更宽的脉冲波形、也就是亚谐波不稳定的情况、特别是在 CCM 运行模式下没有适当的斜率补偿的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    由于数据表中"借助于电流模式控制、需要斜率补偿以稳定占空比超过50%的整个环路"这句话、我没有实现斜率补偿。 对于我来说、由于 UCC28C59版本的限制为47%、因此我不会担心这一段的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形显示了 CCM 运行情况、并显示了通常需要斜坡补偿来解决的宽窄脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我们解决了这个问题、现在还没有问题。

    斜率补偿可能对电流测量有很大影响、用于 MOSFET 电流保护。 您是否有一些关于调整这些组件的提示(例如关于 UCC2897A 但关于 UCC28C59的说明)?

    我们找到了 sluaal3应用手册、但它可能还包含其他文档。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看此应用手册、其中包含有关斜率补偿的部分。 它适用于 UCC28C4x、其引脚对引脚兼容、并可与 UCC28C5x 相同。  

    汽车40V 至1kV 输入反激参考设计(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    祝你度过美好的一天!

    BR