Thread 中讨论的其他器件: UCC2897A
工具与软件:

您好!
我们将 UCC28C59用于 Simetrix 上的60W 正向转换器。
有关此参考的一些问题或说明:
-根据数据表表的表7.1 ,要获得100kHz 的开关频率,我们需要设置 Rt = 3.05kR 和 CT = 2.2nF。 对吗?
-我们遇到输出引脚上的一些问题,控制回路进行一次两次更新(参见随附的屏蔽),第一个脉冲处于其最大值,第二个脉冲处于最小值。
我们怀疑这可能是由于极点和零点位置错误而导致的。 您有没有一些应用手册来设置补偿器值(我们根据 slva662计算补偿器值)。
BR、