This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220EVM-120:静态电流大于额定参数

Guru**** 2382290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TLV61220EVM-120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385934/tlv61220-tlv61220evm-120-quiescent-current-is-larger-than-the-rated-parameters

器件型号:TLV61220

工具与软件:

您好、TI

设计 TLV61220时、我发现芯片输入端的静态电流过大、当 Vin=1.2V 且 Vout 为空载时、通过 Powermonitor 测试可发现输入电流约为25uA。

同时、我还进行了 TLV61220EVM-120比较测试、VIN=1.2V、Vout 为空载、使用 Powermonitor 测试 EVM 的静态电流也是29uA、但规格中描述的理论电流仅为5uA、我想问这样做的原因是什么?

下图显示了 TLV61220EVM-120静态电流测试数据

下图显示了在数据表中提交的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是如何测试 IQ 的? 测试条件应为:EN 高电平、Vout 应强制为高于目标电压(使用源表)、以确保 MOSFET 不会切换、然后可以从 Vout 和 Vin 读取电流。 这是静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我用功率监视器做电源表、可以提供稳定的直流功率输出、同时可以显示输出电流、电流检测精度可以达到0.1uA。 我将功率监测器设置为1.2V 输出、连接到 EVK 的 VIN 和 GND 端、EVM 的 EN 和 ON 短接、同时使用电压表确认 EVM 的输出为3.3V、EVM 输出未连接到任何负载、最后观察到功率监测器上的电流为29uA、即 EVM 输入的电流为29uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否测试 SW 波形、如果您看到有开关波形、它不是 IQ。 您应该将 Vout 连接到类似3.6V 的源表、以测试输出引脚的 IQ。