工具与软件:
您好、TI
设计 TLV61220时、我发现芯片输入端的静态电流过大、当 Vin=1.2V 且 Vout 为空载时、通过 Powermonitor 测试可发现输入电流约为25uA。
同时、我还进行了 TLV61220EVM-120比较测试、VIN=1.2V、Vout 为空载、使用 Powermonitor 测试 EVM 的静态电流也是29uA、但规格中描述的理论电流仅为5uA、我想问这样做的原因是什么?
下图显示了 TLV61220EVM-120静态电流测试数据

下图显示了在数据表中提交的参数