This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:2s2p 学习周期失败

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386082/bq40z50-r2-fail-of-2s2p-learning-cycle

Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

我开始了2s2p 的学习周期,使用的电池是 BAK N18650CL-29,电池容量是5800mah。 我开始以1.5A 对电池放 电、直至完全放电、然后以2.5A 充电 、直至充满电 e2e.ti.com/.../2s2p-failed-learning-cycle.gg.csvbutLstatus 不会更新为0x05。我已附加 gg 文件。 请解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您能向我发送您所使用电池的数据表吗? 您是否还可以发送一个日志文件、说明您正在尝试学习循环。 您如何获得 ChemID、您是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Nick Richards