工具与软件:
你好
我当前使用 BQ25606测试电路。
基本充放电运行良好。
示波器波形看起来也很好。
1. USB D+/D-未连接。
2.将 ILIM 设置为240Ω。
3. ICHAG 设置为220Ω。
问题是当电源输入5V 电压时、充电电流限制在大约500mA。
我调节了电源、得到了以下结果:
0.50A@5V
1.43A@6V
2.13A@7V
1.98A@8V
1.52A@9V
1.31A@10V
1.14A@11V
1.02A@12V
为了进一步验证电路、我们将 ILIM 更改为5000Ω、并发现在所有电压范围内均限制为0.1A。
我认为、在某些部分中、测得的电流值可能与设定值不同。
如果将 BQ25606的 D+、D-短接、结果将如上表中所示。
无论使用何种方法、充电电流在5V 时都不会增加。