This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:在5V 充电时、它将始终以大约500mA 的电压充电。

Guru**** 2380060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382103/bq25606-when-charging-at-5v-it-will-always-charge-at-around-500ma

器件型号:BQ25606

工具与软件:

你好
我当前使用 BQ25606测试电路。
基本充放电运行良好。
示波器波形看起来也很好。

1. USB D+/D-未连接。
2.将 ILIM 设置为240Ω。
3. ICHAG 设置为220Ω。

问题是当电源输入5V 电压时、充电电流限制在大约500mA。

我调节了电源、得到了以下结果:


0.50A@5V
1.43A@6V
2.13A@7V
1.98A@8V
1.52A@9V
1.31A@10V
1.14A@11V
1.02A@12V

为了进一步验证电路、我们将 ILIM 更改为5000Ω、并发现在所有电压范围内均限制为0.1A。

我认为、在某些部分中、测得的电流值可能与设定值不同。

如果将 BQ25606的 D+、D-短接、结果将如上表中所示。

无论使用何种方法、充电电流在5V 时都不会增加。

e2e.ti.com/.../BQ25606_5F00_circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    所需的10 μ F 电池电容似乎不存在。

    请根据需要添加此电容器。

    您能否在这些特定工作电压下测量 VBUS 引脚? 我不知道您是否达到4.3V 的输入电压限值

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    1.已添加。 (C14接近于电池。)

    是 VBAT 而不是 VBUS?

    VBAT 为3.8V、VBUS 为4.8V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我认为的问题。 我们 在引脚配置中明确说明"将10-µF 电容器靠近 BAT 引脚连接"。 由于电池已经具有较大的有效电容、因此使用10uF 对电池去耦是不利的。 充电器的 BAT 引脚需要去耦。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我已经尝试连接和拆下10 μ F。 但是、此函数无效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试在电路板断电时测量 ILIM 和 ICHG 引脚对 GND 的电阻? 是否多个板都出现了这种情况? 您是否执行了 ABA 测试? 是否在引脚上进行了 VBUS 测量? 相对于表中的其他值、VBUS 是什么样子的?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我购买了 BQ25606 EVM。

    我将在与 EVM 进行比较测试后再次提出问题。

    感谢您继续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到 EVM 板后进行了测试。
    不过、得出的结果与上表几乎相同。 (电池电压: 3.8V)

    电压为5V 时、似乎无法进行2A 充电。

    似乎只能使用高压充电来满足2A 规格。 (7V 以上)

    不过、看看数据表

    我不明白这种情况。

    根据我的分析、我想了解您的意见。

    此致、

    sangchul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangchul

    请在发生这种情况时告知 TP1的 VBUS 引脚测量。 如果连接具有高输入电缆电阻的适配器、在充电器的 VBUS 引脚实际上处于 VINDPM 的情况下、适配器的读数可能为5V。 当器件断电时、您可以验证连接到 GND 的 ILIM/ICHG 电阻吗? 您是否尝试过调整 EVM 上的 R10/R11电位器? 无论是输入电压 DPM 还是输入电流 DPM、某些 DPM 都会被命中。 请提供所要求的信息。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -->电源电压:8.5V、测量电压:5V

    --> ILIM : 215, ICHAG : 220

    我弄清了 TP1测量的含义。  

    发现电源电压和测量电压之间存在很大差异。  
    但这是我第一次经历这样的差异。
    有什么不同呢? 我不太明白。

    这是否意味着由于压降、我需要使用更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着输入连接具有高输入电阻。 至3.5V 的压降。 请减小充电器的输入电阻。 不应该只通过增加电压来解决这个问题、输入电阻是需要修复的问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在使用台式机电源进行测试、并使用其他适配器获得相同的结果。 我认为这些器件的最大电源电流就足够了。 最终、终端用户将通过适配器使用该产品。 这会导致最终用户认为产品充电缓慢。
    在 TI 上测试 EVM 时、您使用什么电源?

    此致、

    sangchul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangchul

    任何适配器或实验室电源都可以。 关键是 VBUS 引脚电压。

    谢谢!

    宁。