主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQ76952、 BQ25756、 GPCCHEM
工具与软件:
大家好、我有两个问题;
①BQ34Z100我已经成功学习、但使用充电芯片时、库仑计 SOC 在电池电量充满后不显示100。 。、如果重置库仑计、SOC 将更改为100 μ A My Settings (我的设置)、如下所示。

在、阶段,平均电池电压>3650-300,平均电流<800mA 同时,累计电量在40s>25/256*3600;
库仑计?跳至100 μ s
②The FC set=100是在电池学习开始时设置的、电池学习成功、 现在我发现 FC=1、主要充电终止算法涉及 Tapper Current、Min Taper Capacity、Taper Voltage 和 Current Window。 是否直接在已成功的文件中修改 FC 集无关紧要?