This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:关于 FC 问题

Guru**** 2610065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76952, BQ25756, BQ34Z100-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374980/bq34z100-r2-about-fc-question

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ76952BQ25756GPCCHEM

工具与软件:

大家好、我有两个问题;

①BQ34Z100我已经成功学习、但使用充电芯片时、库仑计 SOC 在电池电量充满后不显示100。 。、如果重置库仑计、SOC 将更改为100 μ A My Settings (我的设置)、如下所示。

、阶段,平均电池电压>3650-300,平均电流<800mA 同时,累计电量在40s>25/256*3600;

库仑计?跳至100 μ s

②The FC set=100是在电池学习开始时设置的、电池学习成功、 现在我发现 FC=1、主要充电终止算法涉及 Tapper Current、Min Taper Capacity、Taper Voltage 和 Current Window。  是否直接在已成功的文件中修改 FC 集无关紧要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)能否发送 SOC 跳转的日志文件。 我会验证设计容量是否正确。

    2)您可以调整 FC 设置%。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用8节串联的3.2V/3.8AH 电池。 AFE 芯片采用 BQ76952、充电芯片 bq25756和库仑计芯片 BQ34Z100-R2。

    电池的最大电压为3.65V。 在充电的最后阶段、AFE 通常具有过压保护功能、因此我在所有第三个实验中都关闭了 AFE 过压保护功能、

    第一个实验、BQ34Z100R2 Fc=1、充电电压=3650、充电芯片输出电压27.15V、电流1.9A

    e2e.ti.com/.../FIRST-FC_3D002D00_1.log

    第二、BQ34Z100R2 fc=1、充电电压=3650、充电芯片输出电压27.96V、电流1.9A、

    e2e.ti.com/.../Second-FC_3D002D00_1.log

    、BQ34Z100R2 fc=1、充电电压=3450、充电芯片输出电压27.96V、电流1.9A、

    e2e.ti.com/.../Third-FC_3D002D00_1.log

    以上是我的测试。 当电流低于250mA 时、我所用的充电芯片会自动停止充电。 它与此相关吗? 我需要你看看我的日志。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些日志文件很短、请为电池充满电、然后记录完全放电和充电。

    你是否执行了学习循环。

    您是否可以发送.srec、以便我可以查看您的参数。

    是否获得 ChemID 匹配?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一、  我 进行了 ChemID 匹配。 我的 ChemID 为400。

    然后、  BQ34Z100学习成功、 我使用的电池为3.2V、3.8AH 磷酸铁锂电池、8节串联。 下面是 BQ34Z100成功学习参数。

    e2e.ti.com/.../xuexichenggongdeGGwenjian.gg.csv

    第三、 我已经对电池充满电、然后记录完全放电和充电。

    e2e.ti.com/.../6087.log

    问题。 ①After 完全放电和充电、Fc 在充满电后变为1。

    但从日志中可以看出、放电后、充电开始时 SOC 跳到100。 原因是完全充电容量跳跃。 我想知道原因,这个问题已经提到过, 链接如下。  我想知道这与我没有锁定参数有什么关系吗?

    BQ34Z100-R2:放电期间出现错误 SOC -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    ②Why 我?几次, FC 没有改变,但在防空充电后, FC 改变了

    ③My 原理图如下所示。 它有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢所有相关文档。

    很高兴看到您有 GPCCHEM 报告、Chem 400是一个不错的匹配项、通常我们建议 DoD%误差为3%或更低、但这应该不是一个主要问题。

    也很高兴听到您已完成学习周期、从您发送的.gg 文件、更新状态显示为2、成功学习周期后应为6、您能否验证是否已获得 Qmax 更新以及 RA 表已更新。 这可能是您的问题。

    1) 1)您是否已获得 QMax 更新?

    2) 2)抱歉、您能说明您所指的内容吗?

    3) 3)我在您的原理图中没有看到任何明显的错误。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我确信 Qmax 和 RAtables 已更新。

    2)从我的放电和充电日志中可以看到放电后、SOC=0、但我开始充电时、SOC 从0跃升到100。  我想知道我没有锁定电池电量计芯片参数、这是否与此相关?

    e2e.ti.com/.../7206.log

    这个问题已经被其他人之前、论坛中的链接如下。

    BQ34Z100-R2:放电期间出现错误 SOC -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3)我今天再次尝试,并锁住了库仑计芯片的参数。 放电结束后、充电开始时 SOC 没有跳变。

    e2e.ti.com/.../2024.06.19.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已获得 QMax 更新且 Ra 表已更新、则表示学习周期已完成。  

    很棒的一点是、当您说"锁存了库仑计的参数"时、您是否校准了器件并将参数保存到数据闪存中、SOC 跳转停止了。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的步骤如下:

    ①刻录成功的学习文件并保存。

    ②Calibrate 电压和电流。

    ③Sealed BQ34Z100。

    遗憾的是、完全 充电容量再次跃升、我昨天告诉过您、充电时 SOC 将跳到100、实际上、其原因的本质是完全充电容量发生变化。  下面是我的图片和日志。

    e2e.ti.com/.../2024.06.20.log

    BQ34Z100参数如下

    e2e.ti.com/.../0020.BQ34Z100.gg.csv

    我上次经历的 SOC 跳跃日志、如果您阅读我们的对话、就可以找到它。

    我们之间存在时间差异、因此我可能每天只问一次、我将尽最大努力向您提供所有信息、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看日志文件后、您的设置必须存在问题。 我还不知道什么是不正确的、请允许我稍后对此进行深入研究、但我想让您知道、以便您可以开始查找。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 期待您的回复。

    我使用8S1P 3.2V/3.8AH 磷酸铁锂电池。 总电压为25.6V。  

    这里是我的参数。

    e2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_R2-parameters.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认您的电池规格。

    您能向我发送一下电池的数据表吗?

    您还可以将您的.srec 发送给我、以便我可以查看一些私有参数。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8S1P 电池、每个为3.2V/3.8AH。 下面是电池数据表。

    e2e.ti.com/.../IFR2670E_C4893C68664E2D00265EF1828765_.doc

    以下是 BO34Z100-R2 srec。  我把它压缩了。 SREC 文件不支持上传

    e2e.ti.com/.../2024.06.24.rar

    其他信息可以在我们的聊天记录中找到,我不会上传,期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供所需的信息、请允许我稍后查看。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、经过几天的调整、现在已经成功调试了库仑计。 我所作的调整如下。

    但在我的充电和放电测试中、充电 SOC 是准确的、并且 SOC 在放电期间跳跃更快。 同样的现象,这个人遇到,我看到你没有回答他,我可以找到原因。

    BQ34Z100-R2:放电期间出现错误 SOC -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享跳转的新日志文件。

    我们无法在实验中重现此行为、我可以与我团队的成员核实是否有任何有关此行为的更新。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池充满并清空时、SOC 在充电时跳转
    e2e.ti.com/.../20240702.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    感谢您提供该日志文件、因此问题是充电开始时、FCC 降至0。 从该点开始、FCC = RC 会产生100% SOC。 这是很奇怪的行为;但是、您能禁用平滑处理、将加载模式更改为1并记录放电情况吗?  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是。 我将负载模式更改为1、但在充电时仍保持容量上升。

    我个人觉得原因是因为电池放电的时候 SOC 是不准确的。 当电池充电时、SOC 在0到100之间的精度非常高、但当电池放电时、SOC 会快速下降一点。 当 SOC 从100下降到0时、电池仍具有30%的电量。

    期待您的回复。

    e2e.ti.com/.../20240705.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在该放电中是否禁用了平滑处理?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上次忘记了、现在我已禁用平滑处理。  充电开始时、FCC 仍将跳变。

    e2e.ti.com/.../3225.log

    经过这么多次测试、我认为放电期间的 SOC 是不准确的、这比电池的实际 SOC 快一点、导致当芯片 SOC 降为0时电池仍然可以放电、 True RC 变为负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    您发送的日志文件看起来比以前的放电曲线好得多。

    充电期间、SOC 是否在任何一点跳升至100?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOC 上次跳到100是因为 FCC 降至0。

    现在、当您开始充电时、FCC 从3989跳到7461。   它还会导致 SOC 不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    请允许我花些时间与我的团队一起查看此数据。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看我们的整个线程后、该误差很可能是由于您获得的化学 ID 匹配中存在6.44%的 DoD 误差。 您可以联系当地的 TI 办事处、了解如何送入电池以便在我们的实验室中进行表征。

    此致、

    Evan