工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在研究 一个包含14节锂电池、BQ75614、直流/直流和微控制器的系统、但 我很难找到用于电流测量的分流电阻器的最佳位置。
根据数据表第149页的典型应用图、分流器位于电芯1的底部(称为 CELL0的信号)和 GND 之间、因此意味着 BMS 的 GND 基准将根据电流的不同而在电路的其余部分从-100移动到+100mV。 是这样吗? 这是否会导致任何问题?

根据我的理解、接地作为 电路其余部分的基准、这样分流器可将它们的电流消耗考虑在内:

我的问题是:你能确认这个设计吗? 如果是、是否有办法将 BMS 消耗包含在分流器中? 该设置是否不会在直流/直流电源的 Vin 上引起不必要的 GND 偏移? 我们将对直流/直流使用闭环调节、如果电压 LOAD-GND 由于分流器上的压降而发生变化、则可能会导致问题。
此外、我已经尝试将您的数据表与评估板原理图进行比较、我注意到 CELL0连接到 GND、但这意味着电阻平衡阶梯的末端会在 GND 分流? 这是否意味着评估板的 GND 不应该用作其他电路的基准、并且我们最终使用的设置与上一张图片中所示的设置相同?

非常感谢您的答复,您的帮助将非常感谢帮助我们推进我们的项目!
此致、
Harjeet