工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在使用 TPS16413时遇到过问题。 正如您在原理图中看到的、输入约为5V、ILIM 设置为在450mA 周围。 连接负载且负载电流约为370mA (测得 IOCP 引脚电压为0.61V)时、输出电压似乎具有压降为30mV 的负脉冲、如图2波形所示。 这种压降会定期发生、客户不希望看到这种情况。 他们曾尝试在输出引脚上添加470 μ F 电容器、而波形突然下降至30 mV、然后缓慢上升至正常输出(抱歉、他们没有捕捉到此电容器)。
您能就为什么会出现这个负脉冲以及如何消除这个负脉冲提供一些建议吗?


BR、
制造商