This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16413输出负脉冲、其压降约为20mV

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383154/tps1641-output-negative-pulse-with-about-20mv-drop-of-tps16413

器件型号:TPS1641

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在使用 TPS16413时遇到过问题。 正如您在原理图中看到的、输入约为5V、ILIM 设置为在450mA 周围。 连接负载且负载电流约为370mA (测得 IOCP 引脚电压为0.61V)时、输出电压似乎具有压降为30mV 的负脉冲、如图2波形所示。 这种压降会定期发生、客户不希望看到这种情况。 他们曾尝试在输出引脚上添加470 μ F 电容器、而波形突然下降至30 mV、然后缓慢上升至正常输出(抱歉、他们没有捕捉到此电容器)。

您能就为什么会出现这个负脉冲以及如何消除这个负脉冲提供一些建议吗?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、您好!

    您能提供一些背景信息吗  
    1.输出端出现负脉冲的时间是多久? 是始终观察到还是有时观察到?
    发生 Vout 压降时、您或客户是否具有(VIN)输入波形?   

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jit

    感谢您的答复。 以下是我的答案:

    1. 加载多长时间后输出端出现负脉冲? 是始终观察到还是有时观察到?

    添加负载后、发生负脉冲。 客户已尝试将负载电流调整至100mA、但仍然出现脉冲。 在空载时、未产生该脉冲。 它始终得到遵守、因此客户将其视为一个问题、并想弄清楚原因。  

    Unknown 说:
    2.您或客户在出现 Vout 下降时是否具有(VIN)输入波形?  [报价]

    遗憾的是、它们仅提供 Vin 的屏幕截图、但屏幕截图表明 Vin 正常、同时 Vout 具有负脉冲。  

    谢谢、请对该问题的潜在根本原因提出一些建议。  

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、您好!

    感谢您的答复。

    看起来 OUT 引脚连接到射频信号缓冲器电路。

    我有这些问题

    您是否要通过断开与扩展电路的连接来分别测试电子保险丝? 请单独检查电子保险丝。

    添加加载后、出现负脉冲

    2.负载类型是什么? 请检查无源电阻负载。

    检查输入电流和 FLT、检查是否发生了任何类型的故障  

    谢谢你

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢快速的答复、OUT 引脚连接到射频放大器。  

    正如我说过的、当单独测试时、即电子保险丝上没有负载。 输出似乎正常。 添加负载后、负向脉冲在大约400kHz 的频率下发生。  

    负载类型当然不是全阻性负载、 这是否是此器件的问题? 客户当前的测试环境可能无法实现添加无源电阻负载的目标。 在整个测试(无负载和有负载)期间、他们没有看到 FLT 引脚变为低电平(即 FLT 引脚上的 LED 闪烁)。

    根据当前描述、 您能否针对可能发生负脉冲的原因做出一些假设/解释? 这可能对我和我的客户有很大帮助、我们可以看到如何验证他们并解决此问题。

    谢谢。

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manu、

    该高频脉冲可能来自射频信号。

    可以看到、在连接到电子保险丝输出电容器的 U91之后连接了一个 LC 滤波器。

    能否调整低通 LC 滤波器参数来抑制400kHz 噪声?

    由于输入信号是干净的、因此我认为电子保险丝没有任何问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、您好!

    [报价 userid="511378" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383154/tps1641-output-negative-pulse-with-about-20mv-drop-of-tps16413 "]他们尝试在输出引脚上添加一个470uF 的电容器、而波形突然下降至30mV

    是用陶瓷 电容还是电解电容?

    在输出端旁边放置一个陶瓷电容器将会有所帮助。

    电解电容器不会响应 400kHz 铁的电压变化。

    谢谢