This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356850/bq40z50-r1-bq40z50r1

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

你(们)好

我们设计了一个具有 Bq40Z50-R1 IC 的3S2P 电池组。

在此过程中、我们面临以下问题。

在学习周期中、当在400mA 下充电时、电池组无法将充电器充满至12.6V。当达到日志文件中指定的电压时、电池组终止。

从而无法正确完成学习周期。

请仔细查看随附的 gg 文件和日志文件以继续。


e2e.ti.com/.../3S1P.xlsxe2e.ti.com/.../3s1p_5F00_ggfilleti1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果可能、您能否告诉我如何为该学习周期选择 ChemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具来提供匹配?

    如果是、您能否从收到的 GPCCHEM 工具发送输出报告文件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会直接在我想的 chem 上获得

    我们使用了 NCR18650BD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    根据发送的日志文件、似乎触发了过充保护、这将禁用下面设置的[XCHG]位所看到的 CHG FET。 这可以通过查看 SafetyStatus:

    这种保护依赖于 RemainingCapacity 和 FullChargeCapacity 计算、我认为这可能源于为该电量监测计选择的 ChemID。 是否可以运行 GPCCHEM 工具来检查此电池的 ChemID 是最匹配的、以便我们可以与使用中的 ChemID 进行比较?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 NCR18650BD 电池、其中化学物质 ID 可用、我们已直接选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请尝试更改 Qmax Cell 1/4参数以匹配您正在使用的6000mA 设计容量。 目前、他们在4400mA 15each。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能给我建议如何更改相对于设计容量的 QMax 值吗?

    要在 QMax 列中输入的值应该是什么。

    对于3S2P、我认为标称电压为3.6*3= 10.8V.it 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    为了在学习周期完成之前更改 QMax 值、应将该值设置为与 Design Capacity 相同。 在学习周期中、该 QMax 值将根据该周期中进行的计算进行更新。

    对于标称电压、是的、这是正确的。 由于您使用的是3S、因此可以将标称电压乘以3。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电池组中有两个问题

    我们正在使用4S1P (16.8V、300mA)电池组。 工作正常。 但是、由于电池供应商建议的温度变化、我们已将电池组电压精细调整为16.4V。

    我们已将所有温度范围的"充电算法提前更改为4.1V/节"。 然后已将保护参数 COV 更改为42ooV/节。

    使用电池时、我们得到了以下误差、该误差在下面给出

    COV 位已被置位。

    2.在3S2P 电池组中、我们将 QMax 值更改为5200mA 的最大 mAh、完成了学习周期。 Update (更新)状态变为05、此后不会改变。

    请帮助我们解决问题。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    对于这些情况中的每种情况、是否可以收到.gg 文件和日志文件、以便我们可以更深入地研究每个问题?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    已附加 COV 问题的.gg 文件和日志文件

    e2e.ti.com/.../16.4V.gg.csve2e.ti.com/.../123-_2800_1_29005F00_08_2D00_Jun_2D00_2024.xlsx

    请给我们一个进一步的解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我在发送的日志文件中看不到 COV 保护触发、因为 SafetyStatus 寄存器全部表示0x0000。  

    [报价 userid="380165" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356850/bq40z50-r1-bq40z50r1/5240377 #5240377"]

    我们正在使用4S1P (16.8V、300mA)电池组。 工作正常。 但是、由于电池供应商建议的温度变化、我们已将电池组电压精细调整为16.4V。

    我们已将所有温度范围的"充电算法提前更改为4.1V/节"。 然后已将保护参数 COV 更改为42ooV/节。

    [报价]

    只是为了确认、进行这些更改后、用于此应用的电池单元没有任何更改?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将发送日志文件。 您能告诉我们如何清除安全状态 COV 位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将发送日志文件。 您能告诉我们如何清除安全状态 COV 位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    清除 COV 位的典型方法是让电芯的电压降至 COV 阈值以下、如下所示:

    也可以通过更改 Enabled Protections A 寄存器中的位来禁用此保护、如下所示:

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附加了日志文件以供参考。

    我们已在400mA @16.4V 的电压下为电池充电。 在此中、OC 位已启用。 请仔细研究并解决问题

    我们正在对电池组执行学习周期。

     我们还看到电压和电池组以及引脚电压下降了100mV。 已完成电压校准。

    e2e.ti.com/.../and1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Max:

    您是否对数据存储器进行了任何更改、如果是、您能否共享新的 gg 文件。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用保护参数进行了更改。

    更新状态更改为06。 但会触发 CUVC。

    附加了 gg 文件以供您参考。

    e2e.ti.com/.../16.4-gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    看起来您需要降低 CUVC 阈值。 您将其降低至2200mV。 但是、这似乎解决了完成学习周期这一主要问题。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已成功完成了倾斜循环。

    但是、充电电流值已更改为44mA 而不是640mA。

    维护充电是以44mA 的形式给出的、当我们尝试在640mA 上给电池充电时、就无法充电。

    附加了图像供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能将更新的 gg 文件发送给我们吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    PFA e2e.ti.com/.../16_2C00_4_5F00_B_5F00_ggfile.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我认为监测计不允许更高的充电电流、因为 FC 位被设置、表示电池已充满电。 我也相信这也是维修费被使用的原因。 您是否可以尝试对电池进行放电、直到 FC 位被清除、然后尝试以更高的速率充电以查看这是否可行?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    FC bis 设置后、清除它正在充电...但在这种情况下、使用维护充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我认为、在这种情况下、由于满足以下条件、正在使用维护费用:

    此致、

    Anthony Baldino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我们禁用 OC 保护、那么它是否会被禁用并且电池组是否将处于安全工作区域内。

    请告诉我。

    电池包中还有一个发现、当我们校准电池包时、电池引脚电压和电池包电压保持不变、但电压参数显示比此值小100mV、我希望这可能会导致触发 OC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果 Enabled Protections C[OC]=0、则将禁用 OC 保护、但请确保电芯未过度充电。

    电池包中另一个发现、当我们校准电池组时、电池引脚电压和电池组电压保持不变、但电压参数显示值比此低100mV、我希望这可能导致触发 OC。

    您能谈谈如何校准电池组吗?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在 GUI 中、针对电池组引脚电压和电池组电压.column 对电池组进行了校准。

    如果它超过16.4V ...禁用 OC 位时电池包是否会出现问题、因为100%电池包将正确终止?

    此致

    ANANDAN N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他保护措施也可用、例如电芯过压保护、可缓解电池包过度充电的问题。 OC 保护依赖于剩余电量和充满电容量测量来触发、而 COV 保护将根据电池的电压读数触发。

    此致、

    Anthony Baldino