Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM
你(们)好
我们设计了一个具有 Bq40Z50-R1 IC 的3S2P 电池组。
在此过程中、我们面临以下问题。
在学习周期中、当在400mA 下充电时、电池组无法将充电器充满至12.6V。当达到日志文件中指定的电压时、电池组终止。
从而无法正确完成学习周期。
请仔细查看随附的 gg 文件和日志文件以继续。
e2e.ti.com/.../3S1P.xlsxe2e.ti.com/.../3s1p_5F00_ggfilleti1.gg.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们设计了一个具有 Bq40Z50-R1 IC 的3S2P 电池组。
在此过程中、我们面临以下问题。
在学习周期中、当在400mA 下充电时、电池组无法将充电器充满至12.6V。当达到日志文件中指定的电压时、电池组终止。
从而无法正确完成学习周期。
请仔细查看随附的 gg 文件和日志文件以继续。
e2e.ti.com/.../3S1P.xlsxe2e.ti.com/.../3s1p_5F00_ggfilleti1.gg.csv
尊敬的 Max:
根据发送的日志文件、似乎触发了过充保护、这将禁用下面设置的[XCHG]位所看到的 CHG FET。 这可以通过查看 SafetyStatus:

这种保护依赖于 RemainingCapacity 和 FullChargeCapacity 计算、我认为这可能源于为该电量监测计选择的 ChemID。 是否可以运行 GPCCHEM 工具来检查此电池的 ChemID 是最匹配的、以便我们可以与使用中的 ChemID 进行比较?
此致、
Anthony Baldino
你(们)好
电池组中有两个问题
我们正在使用4S1P (16.8V、300mA)电池组。 工作正常。 但是、由于电池供应商建议的温度变化、我们已将电池组电压精细调整为16.4V。
我们已将所有温度范围的"充电算法提前更改为4.1V/节"。 然后已将保护参数 COV 更改为42ooV/节。
使用电池时、我们得到了以下误差、该误差在下面给出
COV 位已被置位。

2.在3S2P 电池组中、我们将 QMax 值更改为5200mA 的最大 mAh、完成了学习周期。 Update (更新)状态变为05、此后不会改变。
请帮助我们解决问题。
此致
最大值
你(们)好
已附加 COV 问题的.gg 文件和日志文件
e2e.ti.com/.../16.4V.gg.csve2e.ti.com/.../123-_2800_1_29005F00_08_2D00_Jun_2D00_2024.xlsx
请给我们一个进一步的解决办法。
尊敬的 Max:
我在发送的日志文件中看不到 COV 保护触发、因为 SafetyStatus 寄存器全部表示0x0000。
[报价 userid="380165" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356850/bq40z50-r1-bq40z50r1/5240377 #5240377"]我们正在使用4S1P (16.8V、300mA)电池组。 工作正常。 但是、由于电池供应商建议的温度变化、我们已将电池组电压精细调整为16.4V。
我们已将所有温度范围的"充电算法提前更改为4.1V/节"。 然后已将保护参数 COV 更改为42ooV/节。
[报价]只是为了确认、进行这些更改后、用于此应用的电池单元没有任何更改?
此致、
Anthony Baldino
你(们)好
附加了日志文件以供参考。
我们已在400mA @16.4V 的电压下为电池充电。 在此中、OC 位已启用。 请仔细研究并解决问题
我们正在对电池组执行学习周期。
我们还看到电压和电池组以及引脚电压下降了100mV。 已完成电压校准。

你(们)好
我使用保护参数进行了更改。
更新状态更改为06。 但会触发 CUVC。
附加了 gg 文件以供您参考。
你(们)好
尊敬的 Max:
如果 Enabled Protections C[OC]=0、则将禁用 OC 保护、但请确保电芯未过度充电。
电池包中另一个发现、当我们校准电池组时、电池引脚电压和电池组电压保持不变、但电压参数显示值比此低100mV、我希望这可能导致触发 OC。
您能谈谈如何校准电池组吗?
此致、
Anthony Baldino