请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 主题中讨论的其他器件:、 TUSB1064
工具与软件:
您好:
我正在设计一个需要两个 Type-C 和 DP 输入的新型集线站、对于交叉点开关、我选择 TUS1064、我将为 PD 控制器选择 TPS65988、但我找不到参考设计、甚至在 TPS6598X-GONFIG GUI 工具中没有 TPS65988、仅包括 TPS65988DH 和 TPS65988DK。
是否不推荐 TPS65988? 事实上、我们的产品没有 TBT、甚至不需要 PD、仅为 DP 交替模式选择它即可。 我是否应该为新设计选择 TPS65988DK\TPS65988DH? 您能分享一下参考设计吗?
谢谢!