This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS68599参考设计和固件配置

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386594/tps65988-tps68599-reference-design-and-fw-configure

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

工具与软件:

您好:

我正在设计一个需要两个 Type-C 和 DP 输入的新型集线站、对于交叉点开关、我选择 TUS1064、我将为 PD 控制器选择 TPS65988、但我找不到参考设计、甚至在 TPS6598X-GONFIG GUI 工具中没有 TPS65988、仅包括 TPS65988DH 和 TPS65988DK。

是否不推荐 TPS65988?  事实上、我们的产品没有 TBT、甚至不需要 PD、仅为 DP 交替模式选择它即可。 我是否应该为新设计选择 TPS65988DK\TPS65988DH? 您能分享一下参考设计吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:  

    感谢您联系我们!

    TPS65988器件型号为 TPS65988DH 、但我们推荐在新设计中使用 TPS65988DK。 我们的 EVM 具有 TUSB546 (DFP)、但仍可以用于为 TUSB1064 (UFP)提供参考。 请参阅 TPS65988 EVM 用户指南PD 交替模式 DisplayPort 应用手册。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr