请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24072 工具与软件:
您好!
我们使用您的 BQ24072RGTR 电池充电器。
如果没有电池、BQ24072RGTR 的输入电压为5V。 如果我们连接待充电的电池、输入电压会降至4.7V。
我们使用不同的电源、并始终观察到相同的行为。
这是预期结果吗?
非常感谢您的支持。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.