This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:当电池由 bq24072充电时、输入电压下降

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386926/bq24072-input-voltage-drop-when-battery-is-being-charged-with-bq24072

器件型号:bq24072

工具与软件:

您好!

我们使用您的 BQ24072RGTR 电池充电器。

如果没有电池、BQ24072RGTR 的输入电压为5V。 如果我们连接待充电的电池、输入电压会降至4.7V。

我们使用不同的电源、并始终观察到相同的行为。

这是预期结果吗?

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VBUS 的电压下降可能是由于电池充电时的电流消耗增加。 最可能的原因是从电源到 bq24072的 VBUS 引脚路径上的 IR 压降。  

    一些可能的检查方法。 是否使用小型线规进行电源与 PCB 的连接、或者 VBUS 布线是否较长?  

    此致、

    Garrett