This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:第二级联降压转换器的输出是否可用于第一级降压转换器的外部偏置?

Guru**** 2846220 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70860-Q1, TPS562242, LM76005, LM76005-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385171/lm76005-can-output-of-second-cascaded-buck-converter-be-used-for-external-bias-of-first-buck

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件:TPS562242、LM70860-Q1、

工具与软件:

我正在设计一个必须使用级联降压转换器将48V 转换为12V (LM76005、5A)以及将12V 转换为3.3V (TPS562242)的电路。 为了提高效率、LM76005允许将外部辅助电源 连接到 BIAS 引脚。 我想知道  第二个降压转换器的3.3V 输出是否可以用作第一个降压转换器的偏置输入、或者这是否会导致任何反馈环路问题、因为其中一个环路取决于另一个环路。 下面是电路:

此外、非常感谢您对原理图提供任何反馈。 48V 引线的长度大约为2米。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    在我回答您的问题之前、您是否考虑另一款可从48V 转换为3.3V 的器件? 我们有 LM70860-Q1。 随附的是快速入门计算器:

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_Quickstart-Calculator_5F00_A0.xlsm

     关于上述问题、我将仅使用 LM76005的12V 输出。 12V 是可以接受的、如下所示:

    我们有一款 LM76005快速入门计算器。 请参阅快速入门计算器的结果来确认 LM76005的稳定性。

    e2e.ti.com/.../LM76005_2D00_Q1-quickstart-tool-_2D00_-rev-A.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我们需要为 LED/电机使用12V 电压、为微控制器和传感器使用3.3V 电压。 此外、LM70860-Q1似乎尚未在任何地方有库存、但一旦 有库存、我们很可能就会改用该转换器。  

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    没问题。 是的、LM70860-Q1是几周前刚刚发布的、但我们应在接下来的几周内库存这些器件。

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    对于 LM76005-Q1、您是否还有其他疑问? 如果没有、请继续并关闭该主题。

    本