Other Parts Discussed in Thread: LM70860-Q1, TPS562242, LM76005, LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS562242、 、LM70860-Q1、
工具与软件:
我正在设计一个必须使用级联降压转换器将48V 转换为12V (LM76005、5A)以及将12V 转换为3.3V (TPS562242)的电路。 为了提高效率、LM76005允许将外部辅助电源 连接到 BIAS 引脚。 我想知道 第二个降压转换器的3.3V 输出是否可以用作第一个降压转换器的偏置输入、或者这是否会导致任何反馈环路问题、因为其中一个环路取决于另一个环路。 下面是电路:

此外、非常感谢您对原理图提供任何反馈。 48V 引线的长度大约为2米。 谢谢你