请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5748EVM 主题中讨论的其他器件:TLC5955、 TLC6C5748-Q1
工具与软件:
我需要 TLC6C5748 IC 的 Verilog 文件来进行仿真。
如果您能尽早向我提供这份文件、我将不胜感激。
我们处于对驱动程序 IC 进行逐层控制的 IC 下、并将在自动/笔记本电脑型号中使用。
电子邮件:hyunjin2.kim@lxsemicon.com