This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5748EVM:用于仿真的 Verilog 文件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC6C5748-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386599/tlc6c5748evm-verilog-file-for-simulation

器件型号:TLC6C5748EVM
主题中讨论的其他器件:TLC5955TLC6C5748-Q1

工具与软件:

我需要  TLC6C5748 IC 的 Verilog 文件来进行仿真。

如果您能尽早向我提供这份文件、我将不胜感激。

我们处于对驱动程序 IC 进行逐层控制的 IC 下、并将在自动/笔记本电脑型号中使用。

电子邮件:hyunjin2.kim@lxsemicon.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们通常不会提供此文件。 宜必思模型适合您吗?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的宜必思车型还可以。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    TLC6C5748-Q1与 TLC5955具有相同的接口。 以下是适用于 IT 的 ibis 模型:e2e.ti.com/.../sbvm398.zip

    BR、Gracie