This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:在3V3以上不工作

Guru**** 2392775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380502/tps65131-not-working-above-3v3

器件型号:TPS65131

工具与软件:

你好

对于新电路板、我们要使用 TPS65131将5.5V 转换为+10V 和-10V。

对于第一个原型、我们基本上使用了数据表中的示例。

测试表明、该电路在高达3.3V 的输入电压下正常工作、负输出能够在100mA 附近提供。

在5.5V 输入电压时、负输出勉强能提供3mA、然后电压降至0V。

在评估板文档中、我找到了一条注释、指出该电路针对3.3V 应用进行了优化、因此我计算了5.5V 输入电压、-10V 400mA 输出电压所需的电感器、并对其进行了测试、而没有看到任何差异。

要使此电路在5.5V 输入电压下正常运行、需要满足什么条件?

提前感谢您

此致

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    当 AVEE 降至0V 时、AVDD 是否仍能正常工作?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、感谢您的答复。

    AVDD 略有上升、可能为1V

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您的输入电容器直流电压额定值是多少? 是因为 VIN 增大时电容大幅下降了吗?

    您是否还可以在器件上电时监控5.5V VIN、以确认输入电源是否稳定?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    额定电压为50V 的电容器。

    我进行了两项不同的测试、一次是在系统电压为5.5V 的情况下降低负载电阻器、一次是在100欧姆的固定负载并吸入输入电压。 这是针对不同的线圈完成的。

    在两种情况下、系统都在运行、因此这不是开机问题。  

    电源具有5A 限值。

    省电模式怎么样、原因可能是这样吗?  

    不幸的是、此电路板被路由、因此我无法访问这些线路、因此我无法轻松测试它是否会产生影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果您卸下 D4和 D5、此问题是否会得到解决?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、抱歉、我忘记提到 R23和 R28未安装、所以 除非我连接某项设备、否则真的没有负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    C20和 C29的电容是多少? BTW、如果未安装 R23和 R28、如何添加负载?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C20和 C29是100 μ F、25V 电容器、负载通过在 R23和 R28的自由焊盘上焊接电线来添加。

    我曾查阅 TPS65131EVM 手册、他们提供的输入电压范围为3V-3.6V、 这是为什么?

    是否存在计算表或类似的东西、以便我可以检查尺寸?

    那么节能模式又如何呢? 我们应何时使用它?何时不使用? 我在数据表上找不到它可供选择的原因。

    BR Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我注意到您的二极管只有20V 直流反向电压。 当输入电压升高到5.5V 且 VNEG 为-15V 时、二极管可承受超过20V 的反向直流电压。 这可能会导致一些意外行为。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉迟到了响应。

    这一点很好、我将尽快测试不同的二极管。

    BR

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    BR

    Patrick