Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS92641
工具与软件:
尊敬的专家:
我们对用于实验设置的 EVM ( TPS92641EVM)有一些问题。
[1] 我们拥有的电源为48V。 因为我们只需驱动一个 LED、能否使用较低的电源电压、例如15V?
[2]用于打开和关闭 LED 的工作频率范围是多少? 它是否能够达到2MHz? 由于我们需要变化的频率、EVM 板上的频率是否可以调节? 此外、我们能否灵活选择不同类型和数量的 LED。
谢谢你。
此致、
阿奇·A·.