This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:设计操作和说明

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381773/tps92641evm-design-operations-and-clarifications

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件: TPS92641

工具与软件:

尊敬的专家:

我们对用于实验设置的 EVM ( TPS92641EVM)有一些问题。

[1] 我们拥有的电源为48V。 因为我们只需驱动一个 LED、能否使用较低的电源电压、例如15V?

[2]用于打开和关闭 LED 的工作频率范围是多少? 它是否能够达到2MHz? 由于我们需要变化的频率、EVM 板上的频率是否可以调节? 此外、我们能否灵活选择不同类型和数量的 LED。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    大量相关信息。 谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    很抱歉迟到了响应。 请参阅以下问题的答案。

    [1]可以、您可以使用较低的电源电压、如15V。 (请确保 Vin 高于7V。 可参阅 数据表中的第6.3节"建议运行条件")您需要修改 EVM 上的一些元件、使其能够正常工作。

    [2]打开和关闭 LED 的工作频率范围主要取决于您的电路 设计。  借助 TPS92641的分流 FET PWM 调光功能、可以实现2MHz LED 开/关。 可以在 EVM 上调整频率。 您可以灵活地选择不同类型和数量的 LED、但您可能需要修改 EVM 上的某些元件、使其能够正常工作。

    此致<
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    谢谢你。 我们采取了以下后续行动:

    a) Ehat 决定 LED 纹波电流的幅度?、是否有方法降低它?
    b)我们是否可以实施这样的措施?
    示例:
    当 PWM 信号为高- 2.3 V、400mA 时
    当 PWM 信号为低电平- 2V、20mA 时
    c)系统在上电后需要多长时间才能稳定(请参见图10)? 此外、当 PWM 信号从高电平变为低电平或从低电平变为高电平时、LED 电流的上升时间和下降时间是多少?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    请参考我的以下评论。

    a)请参阅  数据表中的第8.2.1.2.4节"设置电感器纹波电流"和第8.2.1.2.5节"设置 LED 纹波电流并确定输出电容 COUT "。

    b)我是否可以理解2.3V/2V 指的是什么?

    C)稳定时间将取决于许多因素、如系统输入/输出条件、组件选择等 LED 电流的上升时间和下降时间主要取决于 您的系统输入/输出条件和组件选择。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。

    我们已购买 TPS92641EVM、下面的附件中包含了一些疑问:

    e2e.ti.com/.../TPS92641_5F00_EVM.docx

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    请告知客户 首先 连接 LED 负载  然后进行测试。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。

    我们已连接 LED 负载并进行了测试。 输出电压为无纹波的恒定直流电压。 此外、UDIM 引脚上的 PWM 信号似乎对系统没有任何影响、因为无论有无信号、输出都保持恒定、与数据表中的内容相反。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    如果您使用的是默认 EVM 设置、没有更改任何元件、并在 Vin = 12V 的情况下为电路板供电、那么器件永远不会脱离 UVLO。 您应该更改 UDIM 电阻器。 您可以参阅 数据表中的第7.3.5节"欠压锁定(UVLO)"。 可能还需要相应地更改电路板上的其他元件、使电路板在您的工作条件下工作。

    此致、

    Steven