请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933P 工具与软件:
尊敬的支持团队:
我只有一些下冲。 最小电压为-3.1V。
波形 在不同时间采集、但我附加了放大视图。 (使用此波形时、最小电压为-4.1V)


根据数据表、[SW 瞬态< 10ns]最小值为-3.0[V]、 但该波形已超出。
它是否可以容忍-4.1[V]?
在上一个线程中、发表了类似的帖子、答案是没有问题。
这次我们的情况如何?
此致、