This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:SW 引脚的最大下冲

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386134/tps62933p-max-undershoot-of-the-sw-pin

器件型号:TPS62933P

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我只有一些下冲。 最小电压为-3.1V。
波形 在不同时间采集、但我附加了放大视图。 (使用此波形时、最小电压为-4.1V)

根据数据表、[SW 瞬态< 10ns]最小值为-3.0[V]、 但该波形已超出。

它是否可以容忍-4.1[V]?

在上一个线程中、发表了类似的帖子、答案是没有问题。

这次我们的情况如何?

LM60430 线程。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我会检查并很快返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高之

    一份有关 SW 额定值的应用手册: 了解 SW 节点的绝对最大额定值

    SW 的快速转换以及 测量点与裸片之间的寄生电感会导致在硅片上看不到的尖峰。  在这种情况下没有问题。  

    谢谢、此致。