This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:断续模式-短接两个电源轨

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS63070, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386314/tps63070-hiccup-mode---shorting-two-power-rails

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS2121LM66100

工具与软件:

尊敬的论坛:

我正在设计一个电路板、其中使用两个 TPS63070、分别用于提供3.3V 和5V 电压并强制进入 PWM 模式。 我有一个 TPS2121、在两个 TPS63070的公共电流/电压源之前。

如果这两个导轨短接在一起、我正在寻找一个如下压保护装置、因为这款设备可能由不熟练的用户操作。

执行此操作的最有效方式是什么? 我没有看到在器件上实施任何逐周期保护。

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    您能在此处附上您的原理图、或者给我发送一条相关消息吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    抱歉,我误删除了您的回复。

    是的、我收到了您的消息。 我想知道如果将3.3V 直接连接到5V、您需要什么样的保护。 Averange 输入电流限制不足以满足您的需求、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。
    这就是我在 LM66100中添加的内容。

    这应该能够保护用户可作为接头访问的输出免受电源轨短路的影响。

    请告诉我是否应该解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    我认为这取决于你想要什么样的保护。 例如、如果您只是希望在连接3.3V 和5V 时不会损坏器件、那么我认为没有 LM66100也应该没问题。

    此致

    TAO