Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS63070, LM66100
主题中讨论的其他器件:TPS2121、 LM66100
工具与软件:
尊敬的论坛:
我正在设计一个电路板、其中使用两个 TPS63070、分别用于提供3.3V 和5V 电压并强制进入 PWM 模式。 我有一个 TPS2121、在两个 TPS63070的公共电流/电压源之前。
如果这两个导轨短接在一起、我正在寻找一个如下压保护装置、因为这款设备可能由不熟练的用户操作。
执行此操作的最有效方式是什么? 我没有看到在器件上实施任何逐周期保护。
请告诉我