This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:消耗较大的峰值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387303/tps61022-big-consumption-peak

器件型号:TPS61022

工具与软件:

您好!

我们有一个由 LiFePO4电池供电的器件。 该器件使用调制解调器、这意味着我们需要3.8V。 因此、我们决定对 MCU (3.3V)和调制解调器使用从 Vbat 到5V 的升压以及降压。 在这些测试期间、调制解调器模块断开连接。

我们正面临由 MCU 功耗变化引起的大电流脉冲的问题。 当 MCU 从待机模式返回时会发生这种情况-> 3.3V 时的功耗从0.5 -2 µA 上升到数百 mA。 这会导致 Vbat 出现极端电流峰值、即从电池"取消焊接"电缆。

我们能做些什么?

提前感谢、
Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladislav、

    我可以知道 Vbat 的峰值电流值是多少吗?

    通常、负载瞬态时具有较短的浪涌电感器电流、该电流是否会在您的应用中引起任何问题?

    原理图和布局看起来正常。

    此致、

    Nathan